Comando: Buscar dispositivos Permalink

Introducción

Función: Establece una conexión temporal con el hardware y detecta los dispositivos de la red. Los dispositivos detectados se pueden incorporar al árbol de dispositivos del proyecto.

Llame a: «Menú «Proyecto»» o menú contextual de un objeto de dispositivo en el árbol de dispositivos

Requisito: Los ajustes de comunicación del controlador están configurados correctamente. La pasarela y el PLC están en funcionamiento. El dispositivo admite la función de escaneado.

La función de escaneo es compatible con el maestro EtherCAT, el escáner EtherNet/IP (IEC), el maestro Sercos, el gestor CANopen, el gestor CANopen SIL2, el controlador Profinet y el maestro Profibus DP.

El escaneo del dispositivo se puede ejecutar de inmediato si la función de escaneo está integrada de forma permanente en el PLC. Si la función de escaneo está implementada en una biblioteca, solo es necesario iniciar sesión una vez para descargar la biblioteca en el controlador.

El comando se aplica al controlador maestro seleccionado en el árbol de dispositivos. Por ejemplo, se puede seleccionar un controlador PROFINET ya existente para determinar los dispositivos de E/S y los módulos de E/S asignados.

Una vez finalizada la operación de escaneo, se abre el cuadro de diálogo «Dispositivos de escaneo» y muestra los dispositivos detectados.